This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:建议使用每通道 TLC59116最小输出电流 gt;= 5mA

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714960/tlc59116-tlc59116-min-output-current-per-channel-is-recommended-to-be-5-ma

器件型号:TLC59116

大家好、

在我们的数据表中、我们建议 TLC59116每通道的最小输出电流大于= 5mA、我是否知道这条建议是否仅指 REXT 设置? 如果为255、客户是否可以将亮度设置为"0"? 这会导致问题吗?

为什么我们 建议 每个通道的 TLC59116最小输出电流大于= 5mA?  如果低于5mA、恒定电流匹配会降低?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    客户可以将亮度设置为0至255、这不会影响通道开启时的电流。

    对于低于5mA 的电流、不保证精度。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth