This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24060:电池缺失检测行为异常

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714499/bq24060-battery-absent-detection-behaving-unexpectedly

器件型号:BQ24060

我最近使用电池组测试了 BQ24060电池充电器、该电池组将通过弹簧引脚连接器频繁连接和移除。  除非我拆下电池组、以便在正极端子断开之前断开电池的负极端子、否则一切都很好。  当我执行此操作时、STAT LED 指示正在进行快速充电(即使没有连接电池)、PGOOD LED 关闭、指示未检测到输入电源或过压(即使未触摸输入电源)。  如果我断开并重新连接输入电源或重新连接电池组、一切都将恢复正常。  如果有人能帮助详细说明为什么会发生这种情况、那将会很好。  

它必须与电池缺失检测严重依赖于 BAT 引脚电压相关、如果我的电池的正极端子与 BAT 引脚保持接触但接地断开、则 BQ24060会变得混乱。  我的原理图与 BQ24060/64的数据表第12页中的应用原理图几乎相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将研究这个问题、并尝试在 EVM 上重复该问题。
    查看第12页 BQ24060/64电路具有 NTC 连接、您的电路是否也具有 NTC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的、我们还有 NTC。  感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发生此问题时、请使用示波器检查 OUT 处的电压。
    我想确认您看到的内容与我相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦接地断开、VOUT 将跳至8V、PGOOD 将关闭。 STAT 指示灯显示充电完成(可能只是因为我的电池已满、不确定)。 一旦正极端子断开连接、VOUT 就会缓慢下降、当达到4.2V 左右时、PGOOD 会再次导通。 如果我的探头未接触、STAT 指示灯将保持亮起、一旦我的探头命中、指示灯就会熄灭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    这也是我在测试中看到的内容。 当电池接地断开时、NTC 连接出现问题。
    OUT 处的电压从 V-BAT 变为 V-BAT + V-IN、这使 OUT 处的电压处于8V 范围内。

    我们能不能讨论这个离线的问题--我会向你发送一个 PM 请求。