This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25705:UCC25705 FSW 外部时钟同步

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC38C42, UCC25705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715157/ucc25705-ucc25705-fsw-external-clock-synchronization

器件型号:UCC25705
主题中讨论的其他器件:UCC38C42

您好、支持团队、

请告诉我 UCC25705如何支持外部时钟同步? 我在 SLUA257中找到 UCC38C42案例的应用示例。 UCC25705可以使用相同的方法吗?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ikeda-San、
    UCC25705使用与 UCC38C42相同的方法生成 PWM 斜坡波形。 因此、您将能够使用低电阻电阻器和 SYNC 信号来同步这两个 PWM 控制器、如上图所示。
    因此、您的问题的答案是肯定的。
    此致
    John