This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:可堆叠多少个 IC?

Guru**** 2346500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715181/tps543c20-how-many-ics-can-be-stacked-up

器件型号:TPS543C20

你(们)好

客户希望实现12V 输入电压5Vou @ 130-140A、并查看 TPS543C20。

从数据表中可以看出、似乎只能堆叠/最多2个 IC。

如果我错了、如何连接4个 IC?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、
    这是正确的、仅可进行2X 堆叠。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 John、
    表4让我有点困惑、所以我想知道。
    再次感谢
    kr
    Vincenzo