请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54620 5V 输入电压和1V 输出电压,通道(如下 所示)、使用 电子负载进行测试、 当输出电流增加到8A,时、正常工作、未提供保护、当继续将电流增加到9A 时、电路发生故障。
而 TPS54620的 PH 对地短路。
我想知道、TPS54620的过载保护逻辑是什么、我在数据表中介绍了 它应该在8A 负载之前对 MOS 的升压和降压进行保护。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.