This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620的过载保护

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715124/tps54620-overload-protect-for-tps54620

器件型号:TPS54620

5V 输入电压和1V 输出电压,通道(如下 所示)、使用 电子负载进行测试、 当输出电流增加到8A,时、正常工作、未提供保护、当继续将电流增加到9A 时、电路发生故障。

而 TPS54620的 PH 对地短路。   

我想知道、TPS54620的过载保护逻辑是什么、我在数据表中介绍了 它应该在8A 负载之前对 MOS 的升压和降压进行保护。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saber、

    YE TPS54620具有逐周期过流限制。 在导通期间、开关电流不断增加。 当电流达到11A (典型值8A)时、导通时间终止、关断时间开始。 在关断期间、开关电流正在下降。 TPS54620在关断时间结束时监控低侧开关电流。 如果电流高于典型值10A (最小值7A)的低侧拉电流限值、导通时间将延迟、并且低侧开关将保持导通状态、直到开关电流低于限值、然后下一个开关周期开始。 这种限制行为的效果是将占空比降低到稳压通常所需的占空比以下、从而使输出电压降回。

    在您的情况下、您已将电流增加到超过电感器的额定值。 您可能导致它饱和。 电流限制功能正常运行需要开关电流、这与电感器电流相同、具有正常斜坡特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我将测试更大的电感器、非常感谢。