This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54427的 VREG5引脚电容器

Guru**** 2591150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714632/vreg5-pin-capacitor-of-tps54427

主题中讨论的其他器件:TPS54427

我们对 TPS54427有疑问。

在数据表第3页、关于 VREG5引脚、

 µF 将一个电容器(典型值为1 μ F)连接到 GND。  

问题1.

如果我们在 VREG5引脚中使用0.1μF、是否有任何错误?

问题2.

请告诉我们 VREG5引脚电容器的最小电容。

问题3.

在检查对电容差的影响时、

我们应该关注和检查什么?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该电容用于防止 Vreg5引脚上的噪声、而 Vreg5用于导通 HS 和 LS MOS。 一个非常小的电容器有可能导致 Vreg5引脚上的纹波、并且有可能导致 SW 波形不稳定。 因此、您应该在应用中的最高 Vin 和 Iout 处检查 SW 波形、确保 SW 波形稳定。 此外、将电容器尽可能靠近 Vreg5引脚放置。