This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:关于反向电压问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715083/tps24750-about-reverse-voltage-issue

器件型号:TPS24750

您好!

让我们来讨论反向电压情况的风险。
客户不使用"数据表第32页图46 电路"和 "钳位/肖特基二极管"。

客户电路图
e2e.ti.com/.../0243.TPS24750.pdf

当输入电压设置为0V 时、在某些情况下输出侧可能变为4V。
我认为在这种情况下会发生反向电流。
除了反向电流、请解释反向电压条件下的风险。
请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    TPS24750器件中内部 MOSFET 的体二极管预计不会长时间支持高电流。
    它应该能够在短时间(<10us)内处理小于5A 的电流、在长时间内处理小于100mA 的小电流。 因此、应避免出现任何情况(例如器件上的反向电压)、以保护内部 MOSFET 免受损坏。

    此致、
    Rakesh