This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:LM25037的功能是否与 LM5037类似?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714892/lm25037-is-lm25037-functionally-similar-to-lm5037

器件型号:LM25037

LM25037的功能是否与 LM5037类似?

我可以将这些器件互换以进行电路板设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejinder、您好!
    这些器件的功能相似。 但有些参数不同。 例如、LM5037的输入电压范围为13V 至100V、LM25037的输入电压范围为5.5V 至75V。 因此、您需要检查参数表并查看对您的应用重要的内容。
    LM25037是一款基于汽车的器件、LM5037更像是一款通用市场型 PWM 控制器。
    此致
    John