This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:最终仿真发布日期+不同输入电压的 ORing

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714842/lm74700-q1-final-simulation-release-date-oring-with-different-input-voltages

器件型号:LM74700-Q1

您好!

我有 LM74700-Q1 SPICE 模型的测试版。 最终版本将在何时完成/准备好为客户发布?

我们是否有有关不同输入电压下 ORing 的任何数据? 例如、一个在13V、另一个在13.5? 客户告知对不同的 BCM 输入进行 ORing、希望知道不同输入电平下的输入是否存在任何可能的问题。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    关于 SPICE 模型最终可用性的时间表、我已向您发送了一封电子邮件。

    我们在 ORing 两个具有不同电压的电源时没有发现任何问题。
    当对两个具有不同电压的电源进行 ORing 时、更高的电源轨将始终处于接管状态。

    如果电压更接近、则将根据电压差和负载条件共享电流。


    此致、
    Kari。