This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16-Q1

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714596/tps7a16-q1

主题中讨论的其他器件:TPS7A16-Q1

TPS7A16-Q1芯片的输入为3V 至60V。 此芯片能否接收负电压输出?

如果没有、请帮助我找到具有负电压和12V 输出的 LDO?

如果没有、请帮助我找到一个直接从12V 到-12V 的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    TPS7A16-Q1无法将电压调节至1.2V

    目前、我们没有能够接受正输入电压并生成负输出电压的 LDO。

    通常、需要使用反相电荷泵或其他反相开关来获取正输入以生成负输出。 我不知道可以从12V 输入生成-12V 电压的单芯片解决方案。

    非常尊重、
    Ryan