This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:BQ27421

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714933/bq27421evm-g1a-bq27421

器件型号:BQ27421EVM-G1A

在该芯片上的感应电阻器出现问题。 在过去3周内已看到4次故障。 该器件上感应电阻器的峰值电流额定值是多少? 无法在规格中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    30°C 时的内部感应为7mohms、而 srx 引脚上的电压为25m Ω。 这将最大电流设置为3.5mA
    谢谢
    Onyx