This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:电流感测传感器

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714762/lm3478-current-sense-sensor

器件型号:LM3478

Hallo 我有两个问题是选择 Rsen。

问题1:

我想使用 RSEN 来设置电流限制、就像 数据表中的应用一样(第20页)。

根据数据表、我需要参数 Vsense、VSL 或 VSL 比率来确定 RSEN 的值。(请参阅下图)。

但是、参数范围非常大(请参阅下表)。 当我使用 Vsense 和 VSL 比率的限制进行计算时、RSEN 会在非常大的范围内变化。

 

例如、D = 70% ISWlimit = 5A

当 Vsense = 0、125V 且 VSL 比率= 0、7时

VSSmax= Rsen*ISWlimit = 0、125-(0、7*0、125*0、7)= 0、063V -> Rsen = 12、6m Ω

 

当 Vsense = 0、190V 且 VSL 比率= 0、3时

VCSmax = Rsen*ISWlimit =0、19-(0、7*0、19*0、3)= 0、1501V --> Rsen = 30m Ω

VCSmax 的范围为63mV 至150mV、具体取决于 Vsense 和 VSL 比率的值。

 

我的问题是、这种计算是否现实? 如果没有、如何计算 VCSmax 和 Rsen?

问题2:  

在数据表中、对于 Vin=5V、给出了参数 VSL、VSC、Vsense。 Vin 对参数有很大影响吗?

如果是、这些参数与 Vin 之间是否存在任何关系

 我们将感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、蔡娟、

    数据表公式正确。 每个参数都有容差、您需要针对最坏情况进行设计、以确保电路在满载时不会达到电流限制。 在本例中、我建议您选择较小的 Rsen。

    关于 Vin 效应、这些参数基本上是由内部稳压电压轨偏置的内部电路的性能、因此一旦 Vin 足以启用 IC、它们就不会随 Vin 变化。

    希望这些澄清。

    谢谢、
    Youhao Xi