请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 工具/软件:WEBENCH设计工具
问题在于 BQ40Z50-R2 开关和灯只能单独控制、我们需要匹配 LED 功能的开关如下:
1.系统的软启动可通过长开关实现。
2、在充电过程中、LED 可以长时间显示电量。
3、通过短按按钮、让 LED 显示电量;
4、电池容量为10%、LED 闪烁
现在、无法相互控制按钮和 LED 的功能。