请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5023 工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 LM5023来构建直流/直流。 输入电压为30至120V、输出为12V。 我构建了一个原型和试验板、我只能运行25ms、然后 IC 关闭、然后将再次重复。 我检查了 Vcc 在7.5V 至12V 之间变化的情况。 我不知道为什么会发生这种情况。
我的 V (QR)设置来自 Webench 结果。 (36.4K 和12.1K)
此外、我发现开关频率仅为46KHz。 IC 的固定工作频率为130KHz?
请提供建议。
谢谢!
Johnson