This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337L:输出电容器要求

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714505/lm337l-output-capacitor-requirements

器件型号:LM337L
主题中讨论的其他器件:LM337

您好!

我的客户有以下问题:

对于3.3V 输出< 100mA 负载应用的 LM337:

1 - 10 uF 陶瓷电容器对于输出稳压器上的设计是否可以实现输出稳定性?
2 -如果不建议使用陶瓷电容器、原因是什么?
3 -可以是一个10uF 钽电容器、适合输出上的设计、而不是应用手册中建议的1uF 电容器?  数据表显示钽电容器必须为1uF
4 -可接受的 ESR 范围是多少?

如下所示、根据您的建议、在 C29处将使用钽类型。 然而,C46是一种陶瓷类型,根据微处理器制造商的建议,通过小型电感器 L1安装在微处理器 VCC 上。

提出此问题的原因是产品使用了两个10uF 钽电容器(C29和 C46)。  但最近、我们尝试更改为10uF 陶瓷电容器、它开始在 VCC 上显示300mV 纹波、尤其是使用 Y5V 类型。  因此、我们想知道原因。   

谢谢!

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    LM337几乎在40年前就已发布、而此前陶瓷电容器已变得很常见。 因此、它经过设计、测试和表征、可与钽电容器配合使用。

    陶瓷电容器本身可能具有太小的 ESR、无法实现稳定的输出;但是、您可以添加一个与电容器串联的小电阻器来提升 ESR。

    如果您选择使用串联电阻器尝试使用陶瓷电容器、强烈建议在原型设计应用时为稳压器执行最坏情况下的瞬态、同时观察输出。 这是一种检查线性稳压器稳定性的简单方法、如以下应用报告中所述:

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    非常尊重、
    Ryan