请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5430 我计划将 TPS5430用作光度计应用中的灯电源(使用6V 灯将光入射到光电二极管上)
我的设置是通过改变灯强度来设置 ADC 增益。 要改变灯强度,需要根据 ADC 计数要求调整 TPS 反馈电阻器(下图中的 R1)。
现在、作为上述设置的简易版本、我计划使用触摸 LCD 显示屏和数字电位计来实现、其中 R1将被数字电位计 IC 取代、增益计数将使用屏幕上的 LCD 显示屏"增益增量/减量"菜单进行设置。
请告诉我这是可行的选择吗? 是否有采用芯片封装的 TI 数字电位器(1或2线接口)?