This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5114:我在控制双脉冲电路方面遇到问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714516/lm5114-i-have-trouble-about-controlling-double-pulse-circuit

器件型号:LM5114
Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼

大家好、我尝试测量 DUT 的 IRR、因此我使用 LM5114制造电路

几乎有电路被焊接。

这是 IRR 测试电路的示例

轮廓

ATMEGA8A 使10us 脉冲2时间(如果此电路正常工作、时间将更短)

2. LM5114B 接收信号并控制 IRFP250的栅极

当第一个波形到达 IRFP250的栅极时、它会通过70uH -> IRFP250传递电流

4.当栅极关断时,电感器中的电流通过 DUT 正向侧。

当第二个波形到达 IRFP250的栅极时、DUT 会使反向电流瞬时变为瞬时值。

测量结果

OSC1:IDD (10V),OSC2:OC1A

  第一个波形达到650mA。 没有预期的高,第二波不满意(可能是0.1Ω)

OSC1:Idut,OSC2:OC1A

  是的、550mA 通过 DUT 正向位置

OSC1:Idut,OSC2:OC1A

  那是什么? 基于 IRR 曲线上升? 出现问题。

测量设备

资料来源:Keithley 2636B,Keithley 2651A

示波器:DPO2012B (100MHz)

OSC Probe I 具有:TPP0200无源探头(默认、200MHz)、TCP2020电流探头(>50MHz)、有源探头

缺陷

0.电路板:我目前没有使用 PCB。 它位于 Perfboard 上、每个铜孔上都有许多随机电容器-但不确定对测试的影响程度。

         如果我修复了一些缺陷并确保我可以测试 IRR、我将制造 PCB

探头:我还想使用“智能电阻调节器”来测量 IRR,但我无法信任被动探头的电压精度。

        如果我使用合适的探头、则可以在电路上删除长线。

        有源探头支持7V 以下、因此不适合测量。

2.长电线:正如我说过的,由于电流探头。 这是使 Lloop 吗?

3.设备:可能是2651A 限制输出电流...? 我现在将其限值设置为5A。

4. 0.1Ω:限制 IDD (10V)。 根据示例电路- FET 上没有电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DHL、

    欢迎来到 e2e!!! 感谢您询问 LM5114、我和 APPS eng 将会提供帮助。

    您能告诉我这是什么应用吗???
    您的应用的峰值电流是多少?
    这是激光二极管吗?

    第二个波形上的长尾是什么?.. 我怀疑 DUT 被拉至接地、这与第一个波形中的正常情况类似。

    在进行探测时、请确保将猪尾技术与小接地引线结合使用、以实现低环路电感和更清晰的波形。

    此外、如果您可以尽可能将"长线短路"连接到更靠近驱动器 VSS 引脚的位置、这将使 GND 反弹并损坏输入信号。

    驱动器或 FET 是否损坏?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还注意到控制器 GND 以 VEE 为基准。 LM5114的输入具有溢出的电源或独立的输入接地 INB。 将 INB 用于 uC 信号输出 GND、而不是 VEE。

    请告诉我这是否有帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、我选择了错误的按钮。

    顺便说一下、没有任何损坏和正常工作。
    我需要的是减少第二个波形上的"上升弧"。
    它必须呈线性、如图2所示

    什么是猪尾?
    鳄鱼接地夹和尾纤夹有何不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DH、

    感谢您的更新。 您是否能够使用适用于您的输入侧的正确 INB 基准测试您的系统? 还应在尽可能靠近 IC 引脚的位置将 INB 连接到 VSS?

    PIG 尾仅用于较小的环路电感、可接收栅极驱动系统周围常用的高交流频率信号。

    谢谢、