This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:有关感应电阻器计算的问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714669/bq76930-question-about-the-calculation-of-the-sense-resistor

器件型号:BQ76930

您好!
我对感应电阻器的计算有疑问。 在数据表的第8.2.2.1节"分步设计流程"(第50页)中。 我无法正确理解 电阻器值的计算。 指定"ABS Max SRP-SRN input is -300mV"。 我可以在数据表的哪个部分找到该信息、或者如何计算该信息? 此外、电阻值 的计算公式为:RSNS = 300mV/25A = 7.5m Ω、但该分压不正确、对吧?

谢谢、

弗兰·马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fran Martin、
    显示的除法不正确、300/25为12。 很难说明提交人的意图,也很难说明在修订时该判决可能受到了哪些损害。 一般的想法是、有不同的计算会在感测电阻上设置不同的限值。 300mV 是不合理的、因为绝对最大值可能会高得多。 可以选择的最大 SCD 阈值为200mV、200mV/25A = 8m Ω、7.5 Ω、这是合适的、但作者稍后在选择5m Ω 值时会考虑容差。
    基本上、在选择感测电阻时、应考虑系统的限制和 bq769x0中的可用阈值。 还应考虑感应电阻器的容差和阈值的容差。 还要考虑并权衡、较大的感应电阻器将提供更精细的电流分辨率、但功耗更大。 较小的感应电阻器将降低电池组中耗散的功率、但提供更清晰的电流分辨率。
    我将在今后的文件修订中把这句话标记为需要更正。