请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z655-R1 您好!
我设计了2节电池组、采用 bq20z655 R1。 我将电池连接到电池组的 PCB、以便使其达到1N /1P /(2P-3P-4P 短型)。 然后我给它充电了几秒钟。 但在 SMBus 将电池组连接到 PC 后、我无法更改 bq EVSW 上的任何值。 由于2S 连接、BQ20Z655会设置其 CUV 标志。 当我更改值时、方框变为红色。 它不允许我更改任何内容、即使是 CUV 时间或设计电压。
通过尝试完全访问模式、密封模式、校准部分、我能够更改其中一个电池组寄存器值。 我已经尝试过其他电池组的相同方法、即使 SS 和 FAS 也很清楚、但它不起作用。
如何允许我更改 bq20z655-R1的值?
谢谢你。