This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:DPM 的 USB 挂起模式的电流限制是多少?

Guru**** 2581135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714810/bq24079-what-is-the-current-limit-for-usb-suspend-mode-of-dpm

器件型号:BQ24079

当 EN2和 EN1为"11"时、BQ24079数据表的表1指示 DPM 处于待机状态(USB 挂起模式)。 但 Vin 的待机模式电流限制是多少?

我提出的原因是、我想知道 BQ24079是否连接到外部直流电源、但 EN2和 EN1设置错误、BQ24079的行为是什么?

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HelloJeff、
    当处于 USB 挂起模式时、输入 FET 被关闭、所以当 VIN = 6时、进入器件的电流将只有大约50uA。 在 USB 挂起模式中、电池不会充电、输出上将有0V。