请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24079 当 EN2和 EN1为"11"时、BQ24079数据表的表1指示 DPM 处于待机状态(USB 挂起模式)。 但 Vin 的待机模式电流限制是多少?
我提出的原因是、我想知道 BQ24079是否连接到外部直流电源、但 EN2和 EN1设置错误、BQ24079的行为是什么?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.