This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2580-1:线路 UVLO 和 REF 限制是否独立或相关?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2580-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714792/ucc2580-1-are-line-uvlo-and-ref-limits-independent-or-correlated

器件型号:UCC2580-1

线路 UVLO 和 REF 限制是独立还是 相关的?

 

导通电压为4.7V 至5.3V

线路关闭为4.2V 至4.8V

REF 4.875V 至5.125V

 

也就是说、线路导通电压是否可以  为5.3V (上限)、REF 是否可以同时为4.875V (下限)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    这些信号是完全独立的。
    REF 是一个标称5V 基准电压、容差为2.5%
    当引脚的输入在上升线路信号上为5V (容差为6%)时、线路用于启用 UCC2580-1。
    当下降线信号下降至4.5V (6%容差)时、线用于禁用(之前启用的) UCC2580-1
    线路上有0.5V 迟滞。
    用于对电源进行欠压锁定。
    此致
    John