This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q3A:漏极到栅极电压的绝对最大额定值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714785/csd19538q3a-absolute-maximum-rating-of-drain-to-gate-voltage

器件型号:CSD19538Q3A

您好!

我们收到了客户关于 CSD19538Q3A 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
漏极到栅极电压的绝对最大额定值是多少? 由于额定值为 VDS=100V 和 Vgs=+/-20V、我假设 Vdg 最大可施加120V (不超过 Vds 和 Vgs 额定值)。 这是我的理解是否正确?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、

    感谢您提出问题。
    遗憾的是、不正确、最大 Vdg 不应超过最大 Vds。 那么、在本例中为100V。