This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19535KTT:CSD19535KTT 的 IDDS (漏源漏电流)范围是多少

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19535KTT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714766/csd19535ktt-what-is-the-idds-drain-to-source-leakage-current-range-for-csd19535ktt

器件型号:CSD19535KTT

大家好、

使用 CSD19535KTT 的客户发现一些器件由于泄漏电流过高而存在剩余电压、即使在 FET 关闭的情况下也是如此。

因此、当输出电压预计关断时、仍会打开其余电路组件

尽管它在 DS 5.1电气特性中指定  

IDDS (漏源泄漏电流) 最大值为1uA

我们能否与设计团队进行核实  

1、典型值是多少? 截止点是多少标准偏差? (分布钟曲线)

2、与0.02uA 的正常 IC 相比、观察到故障 IC 泄漏为0.2uA、预期最大值是多少? (DS 中的1uA、但真的这么大?)

这是为了帮助澄清问题、并让他们的设计团队决定解决这种情况的工作。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    感谢您提出问题。

    由于客户发现性能存在差异、我们需要调查器件或其他电路因素是否存在问题。

    此讨论需要从公共论坛开始、我将单独与您联系。