This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:IC 功能问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, LM2623-Q1, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714544/lm2623-ic-capabilities-question

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: 、TPS61230

大家好、

LM2623是否可用于输入电压3~4.2V 和输出电压4.1V、1.5A?

我不确定是否可以在4.1V 时支持1.5A。

此外、另一个问题是 LM2623-Q1需要 VDD=3~5V。

我们的应用是用于输入电压的锂离子电池(3~4.2V)、我能否将输入电压和 VDD 连接在一起?  

LM2623-Q1可以在1.5A 时支持4.1V 输出?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    您可以使用 TPS61230。 它可以支持 VIN 3~4.2V 和输出电压4.1V@1.5A。