This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:充电问题

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187610/bq24650-charging-problem

器件型号:BQ24650

充电器电路有问题。 这将仅在最大电流为145mA 时充电、两个状态 LED 均亮起、表示存在故障。 当时我已经在这几个小时了,没有去任何地方。 我已经使用一个外部20V 电源建立了以下条件

如果没有电池、电压为16.8V、这是正确的

VREF 电压为3.3V、这是正确的

Rgen 电压为6V、这是正确的

MPPSET 电压为1.5V、因此高于1.2V 是正确的

VFB 电压为1.8V、低于2.1V 是正确的

TS 电压为2V、这是正确的

通过示波器观察、开关信号看起来都很好、看起来是正确的。  电感器的一侧在大约14.2V 的电压下、导通和关断20伏、另一侧稳定

感谢 Dave Lelievre

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Harvst-8_2D00_S_5F00_2023_2D00_01_2D00_12.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们明天会回来。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我的原理图审阅如下:

    Vref 没有所需的1uF 电容器。

    2. STATx 引脚不会被10kOhm 电阻器上拉、导致建议的电流~15倍于 STATx 引脚、这可能会损坏这些引脚和 IC。

    打开两个 STATx 引脚并不是正常操作。

    您是否可以尝试进行这些修复并尝试使用新 IC 来查看它是否起作用?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、我将尝试1uF 电容器。 STAT 引脚通过 LED 上拉、因此电流基本上为(3.3V - 2V)/680R (仅为2mA)。有关 STAT 引脚、我出错。由于连接到 ESP32断电、因此整个引脚仅略微亮起、从而导致电阻过低。 当加电时、充电 LED 指示灯亮起。 我刚刚购买了评估板、因此我将与之进行比较并返回给您。 此致 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    期待收到您的回复!

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mike、我认为我发现了问题、可以通过附图看到。 我认为这是因为 PCB 布局不够好。 器件下方没有应有的过孔。 我附上了 Gerber 文件供您查看。 1uF 电容器没有任何变化、因此它看起来像是接地问题? 与评估板相比、这似乎是唯一的差异。 此致 Dave

    .e2e.ti.com/.../Gerber_5F00_PCB_5F00_Harvst-8_2D00_S.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我的布局审查如下:

    PH 节点的布局不是很直接。 自举电路位于 PH 节点的中间。 在我们的 EVM 中、我们直接从 FET 到电感器、BTST 在 FET 引脚附近上升。 请提高 PH 节点的方向性。

    2.我没有在检测电阻器输出附近看到输出电容器 C11、C12和 C15。 我们需要这一点。

    建议将模拟接地与电源接地分开布线。

    4. 我们要求"确保 IC 正下方有足够的散热过孔、连接到其他层的接地层。"

    您是否在 EVM 上看到了条件相同的波形?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike、EVM 上的波形很好。 希望这些更改能够解决我的问题。 此致 Dave