This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:寻求 PD 解决方案建议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPD2S300, TPD6S300, TPD8S300, TPD4S311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182802/tps65994ae-asking-for-pd-solution-suggestions

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS25750TPD2S300TPD4S311TPD6S300TPD8S300

大家好、

客户希望设计 PD 控制器。

TI 是否开发了与 VBUS 短路过压保护集成的 PD?


请您帮助审核并提供您的意见吗?

感谢您的帮助!

 

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    哪些引脚需要 VBUS OVP 短路? TPS25750具有可耐受26V 电压的 CC 引脚、可在 VBUS 短路情况下提供保护。  

    客户还在寻找哪些其他功能;他们是否希望支持交替模式、DisplayPort、Thunderbolt、双端口等?  

    请注意、由于节假日、响应将会延迟。 感谢您的耐心等待!  

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    请参阅下面随附的产品比较 PDF。 我们的一些器件实现了 VBUS 短路保护、其他器件则需要外部保护。 我强烈建议查看用于 SBU/CC/D+保护的 TPD2S300、TPD4S311 (A)、TPD6S300 (A)和 TPD8S300 (A)。  

    谢谢、此致、

    林德华

    产品比较: e2e.ti.com/.../6052.FAQ-Product-Comparison.pdf