This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:负输出

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189725/tps7a25-negative-output

器件型号:TPS7A25

尊敬的 e2e 支持:

我们能否将 TPS7A25设置为生成稳定的负输出、从而反转输出(GND 和 Vout)上的极性?

这里的目标是从锂离子电池(3.0V-4.2V)生成-2.5V 的电压、以偏置传感器。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您只有单个电池、则无法正常工作。 要使用正 LDO 生成负电压、您需要另一个已存在的负电压。

    此致、

    Nick