请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A25 尊敬的 e2e 支持:
我们能否将 TPS7A25设置为生成稳定的负输出、从而反转输出(GND 和 Vout)上的极性?
这里的目标是从锂离子电池(3.0V-4.2V)生成-2.5V 的电压、以偏置传感器。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.