This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:需要电池平衡 IC

Guru**** 1783250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ76PL102, BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187568/bq25171-q1-need-of-cell-balancing-ic

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76PL102BQ25798

大家好、

我的客户正在考虑在其应用中使用 BQ25171-Q1。

在数据表中、图8-14中没有任何具有电池平衡功能的监控 IC。

这是否假设电池具有保护功能?

如果他们要使用的电池中没有保护功能、他们是否必须使用 BQ76PL102等电池平衡 IC?

请就电池平衡 IC 的保护需求提供建议。

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ25171-Q1是一款电池充电器、但 没有保护和电池平衡功能。

    客户将需要评估其电池和应用是否需要这种方法。  电池制造商可以提供建议和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    是否有任何具有电池平衡功能的充电器 IC?

    或者、他们是否应该将监控 IC 与它一起使用?

    [用例]
    ・配置:2节串联锂离子电池、用于备用电源
    ・μ V 输入电压:8V (7.79~8.53V)
    ・Ω 充电电压:8V
    ・μ A 充电电流:800mA
    ・μ A 放电电流:最大650mA
    ・放电时间:40秒
    ・μ A 电池容量:7.22mAh @8V

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当输入电压高于或低于8V 充电电压时、降压/升压充电器是最佳解决方案。  BQ25798将是一个很好的解决方案。

    很抱歉、但这个没有电池平衡功能、我们没有这样的特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    BTW、对于上述使用  BQ25798的用例、您是否建议使用锂离子电池?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但没有该信息。