This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:最新的 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.7.1不适用于 UCD90120

Guru**** 2506255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189789/ucd90120-latest-ti-fusion-digital-power-designer-7-7-1-is-not-working-with-ucd90120

器件型号:UCD90120

您好!

 USB 接口适配器的哪个 Fusion GUI 和 USB 驱动程序将与 UCD90120配合使用?

在 7.7.1中、GPIO1未拉高。 通过 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-2.0.179、GPIO1被拉高。 在这两种情况下、我都在对 UCD90120的 NVRAM 进行编程。

其他一些 GPIO 也是如此。

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如前所述、Fusion GUI 7.x 不支持 UCD90120。

    只有 GUI 2.xxx 支持 UCD90120。  

    此致

    Yihe