This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:使用 UCC28782的适配器+充电器

Guru**** 2553330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, TPS65987D, TPS55288, BQ25730, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188955/ucc28782-adaptor-charger-using-ucc28782

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTPS55288TPS65987BQ25730TPS2546

您好:

我们拥有一个超酷的 UCC28782交流/直流电路,最终可在高达100W、20V 的输出电压下完全运行。

我们的目的是针对 USBC PD 和多功能充电器对其进行产品化。

采用 UCC28782的基本设计显示了 WT6636 USB 接口芯片。 我们从 WelTrend 获得了基于固定 ROM 的芯片。

但现在我们更喜欢通过 TI 等论坛提供全面支持的可编程方法

因此、我们需要找到一个最佳的单芯片解决方案、以涵盖从5V 3A 到20V @5A 的充电器/适配器方法。 我们打算通过提供24V @5Amp 适配器/充电器来实现脱离 USB 的目标。

我们的基本转换器是:与 UC28782EVM 规格完全相同。 但我们的输出将是来自 ucc28782控制器的24V 最大电流5安的固定电流。

-我们可以将 TPS55288RPMR 用于插座上的所有输出。  

我们将有2个插座。 一个用于 VBUS PD 作为 DFP。 另一个用于充电器。 如果有必要的话。

我们对 USB C 插座的性质感到困惑:VBUS 输出也可以用作充电器端口吗? 如果是、同一芯片是否可以通过 USB C PD 使用 C1/C2和 D+/D-或其他一些功能引脚等配置信号作为充电器控制器?

如果是、您建议我们使用哪种芯片? 我认为我们不需要任何"路径选择器"、也不需要外部电池或此类功能。 我们的模块将仅作为 PD 或充电器的电源。 自动配置一个或另一个。

是否有具有此功能的芯片?

感谢您对芯片选择的任何澄清。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、  

    感谢您的参与。 同意拥有直接的支持渠道(如本渠道)具有很大的价值。  

    简而言之、对于您要实现的目标、最佳组合可能是 TPS65987D + TPS55288。  

    为了协商任何高于5V 的电压、您需要像 TPS65987D 这样的 Type-C PD 控制器。 原因是、在不首先协商不符合标准的 PD 合同且没有符合标准的解决方案的情况下、直接在 VBUS 上施加20V 电压会对此进行充电。 他们会将其视为故障、而不会消耗任何功率。 因此、PD 控制器需要在施加更高功率之前帮助先协商协议。  

    遗憾的是、对于 DCDC、我们没有同时集成 DCDC 和 PD 控制器的 PD 控制器解决方案、这就是需要 TPS55288的原因。 TPS65987D 确实集成了高压电源路径、有助于节省成本和布板空间。  

    以下参考设计是将 TPS65987D 与 TPS55288配对的良好起点

    https://www.ti.com/tool/PMP40801 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam 您好:

    非常感谢您的建议。

    谢谢。

    查看了 TPS65987D 的 d/s、但无法考虑该芯 片在 CC 线路达成协议后如何与 TPS55288连接以施加适当的 VBUS 电压。

    为了实现这一点、是否应该没有 一些信号-可能是 从 VBUS 内部生成的反馈? 这将完成循环。 例如,CC 告诉 TPS65987所连接的器件需要15V @ 3安培,或者可能需要20V @ 5安培?

    TPS55288如何在不通过反馈环路进行65987握手的情况下输出该电压?

    最后、这些组合能否提供"充电器"行为(带 BMS)?

    对这些问题的任何评论都将不胜感激。

    R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    TPS65987D 可通过 I2C (PD 是主器件、降压/升压转换器是从器件)或从 TPS65987D 到 TPS55288的 GPIO 事件与 TPS55288进行通信。 通过 TPS65987D 的应用自定义工具设置 I2C/GPIO 配置(您可以从 TI.com 申请访问权限)。 PD 与远端器件协商电源协议后、它将与 TPS55288通信、以根据协商的电源进行配置。 有关 I2C 设置和功能的更多技术详细信息、请访问 :https://www.ti.com/lit/an/slvaeq7/slvaeq7.pdf?ts=1674252282496&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS55288 

    如果您有任何疑问、请随时咨询!  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:

    感谢你的澄清,我们将积极跟进。

    一个关键问题:我们 可以肯定地获得 PD 产品。 但是、端口上是否有信号指示它作为真实 充电器运行? 例如,20V 的唇口与完全的 I-V 充电控制有何区别?

    我在任何 USB C 论坛中都看不到任何这样的演讲。 所有这些都意味着 PD 也可以是"充电器"。

    这是不正确的-我们不会将 PD 广告为充电器!

    我们还必须添加 BQ25730芯片吗?

    最后、我无法为 IO 确定选择开关的路径。 为什么?

    感谢对这些主题的任何讨论。

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    PD 本身不是电池充电器、为了进行任何电池充电、它仍需要电池充电器器件(BQ 器件)。 PD 是与端口的第一级交互并协商功率级别(电压/电流)。 例如、如果 PD 以灌电流模式运行并请求20V、3A、则将与连接的拉电流 PD 协商、如果拉电流 PD 能够提供此电源协议、则将发送此协议。

    PD 还能够支持 BC1.2操作、这是 USB 电池充电规范、并根据此规范协商电源协议。 即使支持此操作、仍需要电池充电设备。 有关 BC1.2的更多信息、请查看 TPS2546的数据表。 但是、该规格更适用于传统 C 型和传统器件、而不是 PD。 对于 PD、可以为 SPR 协商高达100W 的功率、而由电池充电设备来支持充电方案。

    [引用 userid="222328" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188955/ucc28782-adaptor-charger-using-ucc28782/4480765 #4480765">最后,我无法为 life IO ME 确定选择交换机的路径。 为什么?[/报价]

    您能否澄清一下路径选择开关的含义以及您在哪里看到这种情况?

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon:

    感谢您的澄清。 如果我们的系统被称为"USB 充电器"、我们将添加 BQ 器件。

    我将检查 BC 1..2规范、以确保正确。 还将检查 TPS2546 DS

    请参阅 TPS65987一页中的突出显示区域

    在我们的实施方案中 、UCC28782将生成26V 固定电压、电流高达5安培-采用严格降压模式的 TPS55288输出电压由 WT6636芯片选择、并由 WT6636电流传感器进行电流控制。  

    因此、我们的模块将仅作为 PD 源的 DSP。 适配器。

    如果我们添加充电器、我们将添加一个 BQ 器件、该器件可以连接 WT6636或最好连接一个 TI 可编程芯片以用作 BC 1.2充电源。

    再次邀请您的专家评论/评论。

    BTW:TI 与 WT6626等效的是什么? 可编程。

    -r

    e2e.ti.com/.../POWER_5F00_PATH.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    BC 1.2是一种充电方案、与 PD 相比、它与传统 C 型端口的关系更为密切。 使用 BC 1.2的 Type-C 可限制为7.5W、而作为 Type-C PD、您可以实现高达100W 的 SPR。 使用 BQ 器件+ PD、您可以实现更高的功率级别。

    对于电源路径选择器开关、在该器件的 D 版本上有2个集成电源路径。 一个用于拉电流高达20V、另一个用于灌电流高达20V。 这可通过 GUI 进行配置、您可以设置默认配置和首选配置、因此在 CC 线路上进行协商后、将打开与协商后的配置相关联的正确电源路径。  

    对于 WT6636的更换、您是否需要 PPS?  

    非常尊重、

    Brandon Beader