This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:EN 为低电平时输出电压

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189738/tps61288-vout-exisiting-when-en-low

器件型号:TPS61288

大家好、

客户注意到 Vout 为+3.65V、Vin=+4V、EN 引脚=LOW。 我认为输出为0V、因为 TPS61288 是同步整流。 这是正确的行为吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛、 关于您的查询、当 EN 引脚为低电平时、表示器件已禁用且处于关断模式时、MOSFET 将关断、并且 VIN 和 VOUT 之间将存在整流二极管、因此 VIN 和 VOUT 上会出现压降 将在 Vout 处看到的情况。 输出不会为0V、但它将为 VIN - VFW (MOSFET 整流二极管的输出)。

    希望这能解答您的问题。

    BR、

    Haroon