This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24081:复位故障定时器

Guru**** 2510575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189110/bq24081-resetting-the-fault-timer

器件型号:BQ24081

您好!

我们使用大约40、000个这类芯片 P.A. 我们有一些器件进入故障状态(通常是在连接不良电池或电池发生故障时、通过预充电30M 后的计时器运行)。 我们需要找到一种方法来"重置"此故障计时器。 数据表建议"POR、TE 或 CE 切换 可清除故障。" 然而、我有 EVK、我可以让计时器标记故障状态、但切换 TE 引脚不会清除故障和/或复位故障计时器。 我是否误解了数据表? 是否有办法在不断电?TIA 的情况下重置故障计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将研究此问题、并将在下周初向您提供更新。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 BIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速更新

    我已经开始在实验中查看 BQ24081、并查看您所描述的行为。  

    希望使用论坛的 PM 功能与您脱机处理此问题。