This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62595:最小电感器 DCR 值

Guru**** 2518520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189310/tlv62595-minimum-inductor-dcr-value

器件型号:TLV62595

您好!

我一直在使用新的 TLV62595设计、我注意到 WEBENCH 建议使用 DCR 最小值为5m Ω 的电感器。

我对此感到有点惊讶、因为我在器件数据表中根本找不到提到最小电感器 DCR 值。  TI 的某个人能否澄清?  使用 DCR 低于该值的电感器会产生什么负面影响?  我尝试制作具有较低 DCR 的定制设计、它至少在仿真中仍然有效。

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:  

    感谢您的查询。

    电感器的 DCR (直流电阻)是用于缠绕电感线圈的导线的电阻。 电感器的 DCR 值较低意味着导线中的电阻较小、这会导致电感器中的功率损耗较低。

    WEBENCH 建议的最小 DCR 值旨在确保电感器能够处理电流而不会产生显著损耗、同时还能保持转换器的效率。 建议的最小 DCR 值是一个保守值、使用 DCR 值较低的电感器可能仍然有效、但并不保证在所有情况下都能正常工作。

    总之、TLV62595设计中建议的电感器最小 DCR 值旨在确保电感器能够处理电流而不会产生显著损耗、并保持转换器的效率。  

    谢谢、

    Rameen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、Rameen。

    我当然同意在对影响电感对效率的贡献的因素进行全面评估时需要考虑磁芯损耗、但当然、WEBENCH 是一个相当简单的工具、不能让我们这样做。  我从未见过 DCR 与磁芯损耗之间的任何直接关系、甚至是一般趋势;对我来说、这似乎有点违反直觉。  我认为磁芯损耗主要是磁芯材料和工作频率的函数。  听起来 TI 可能已经观察到影响磁芯损耗的二级或三级因素 (磁芯内部的绕组封装效率可能?) 往往以与 DCR 相反的比例增加。  如果是、我以前从未注意到过这一点。

    为了我自己的启发、您是否知道可以更详细地解释这种关系的参考(网页、白皮书、应用手册或博客)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

     

    感谢您指出这一点。 正确、DCR 损耗和磁芯损耗相互独立。 DCR 值较低表示电感器电阻较低、可以有效地将电源从电路的输入端传输到输出端。

     

    如前所述、WEBENCH 设计工具建议 TLV62595的最小 DCR 值为5m Ω、以确保电源电路的最佳性能和效率。 因此、使用 DCR 低于建议值的电感器可能不会对电路产生任何负面影响、但它可能不会提供最具成本效益或解决方案尺寸效率的选项。

    谢谢你。

    此致、

    Rameen