This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:固定电压版本 TPS628501-Q1的内部电阻器精度

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189631/tps628501-q1-the-internal-resistor-precision-of-the-fixed-voltage-version-tps628501-q1

器件型号:TPS628501-Q1

大家好、团队、

我的客户正在将 TPS628501-Q1的固定电压版本与可调节版本进行比较。

就电压精度而言、如果可调版本使用1%电阻器作为反馈引脚、哪一个更好?

他们还想知道  固定电压版本 TPS628501-Q1的内部电阻器规格。

您的团队是否也有最小/典型/最大内部电阻 器容差和温度系数的数据 ?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    感谢您的提问。

    该器件以1%的精度调节 FB 引脚上的电压。

    由于固定 VOUT 版本 VFB 直接连接到 VOUT、因此总精度为1%。

    而对于可调版本、我们还必须考虑外部电阻器和 寄生效应的影响。

    通常、建议使用固定 VOUT 版本以获得更高的精度。

    谢谢、

    Stefano