This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803E:用于 TI 模型的 PSpice

Guru**** 2505895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185722/tlv803e-pspice-for-ti-model

器件型号:TLV803E

我需要 TLV803EA46器件的 TI PSpice 模型。  这适用于具有漏极开路输出、4.63V 阈值和200ms 延迟的器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我将与我们的团队协商、并在明天1月10日更新此问题。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、  

    谢谢你。   模型的 VIT+阈值电压是否可调节?   
    如果不是、我还需要 TLV803EA26器件。   

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、  

    我仍在研究这一点。 遗憾的是、我们提供的型号不适用于4.63V 和2.6V 器件、但我仍在检查我们是否可以为您提供解决方案。

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我们无法为您所需的特定 PN 提供模型。 对于我们拥有的电流模型、我们只能调整器件的阈值电压、而不能调整器件的复位延迟。  

    Jesse