This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:LLC

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ALLCEVM150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186328/ucd3138allcevm150-llc

器件型号:UCD3138ALLCEVM150

您好,专家。

在 LLC-HB 固件中,以下语句:

#define TH (1 /(250e3))//PWM 模式周期。 250kHz 这也是)谐振频率(ZCS 特性从150kHz μ s 增加)

但在《UCD3138ALLCEVM150  用户指南》中,

在 PWM 模式下、这两种模式的频率为何不同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以直接在代码中修改这些参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该能够直接在代码中修改参数。  但是、似乎用户指南未针对最新版本的代码进行更新。  我强烈建议只使用网络上的最新版本。  可能还有其他与频率变化相关的变化。  我们已设置为支持 Web 版本。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LAN,感谢您的回复。代码是最新版本,我还想问为什么 DT0和 DT0SR 为350和700?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些参数意味着什么? 如何计算它们的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yapeng、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 DT0和 DT0SR 分别是初级 MOS 和 SR 的死区时间、它们因应用而异。

    DAC_OVP 和 OVP_EXP 用于转换 OV_LIMIT、UV_LIMIT 经过 PMBus 转换为写入 ACOMP 寄存器的值。 您可以在项目中搜索 DAC_OVP 和 OVP_EXP、并查看它们的使用方式。

    此致、

    徐美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎已经解决了、所以我将关闭它。