This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28pwwr

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188222/tps548b28pwwr

TPS548B28PWWR、需要用于遥感连接的原理图参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、  

    上面突出显示的 SCH 需要与 遥感信号的接地连接。  以  AGND 引脚为基准的建议 VSNs–工作范围 为–50mV 至+50mV。  

    我们建议使用遥感连接:

    1. 将 FB 分压电阻器连接到远程位置、这样就可以在远程位置感测输出电压。
    2. FB 分压电阻器与远程位置之间的连接必须是一对布线宽度至少为12mil 的 PCB 布线、
    3. 在0.1 μ F 或 μF 的高旁路电容器上实现开尔文感应。
    4. 遥感信号的接地连接必须连接到 VSNs–引脚。
    5. 遥感信号的 VOUT 连接必须通过下部反馈电阻器连接到反馈电阻分压器、并应在 VSNs–引脚端接。

    请使用 Webench 根据您的条件创建初始设计  

    https://www.ti.com/product/TPS548B28

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahar:  

    感谢您的讲解,我想进一步了解,如果 VSNS 应该连接到和或 PGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、  

    • 对于单端 Vo 感应、对 AGND 短路  
    • 对于遥感、请将其连接到 GND。 使用布线宽度至少为12mil  的 PCB 布线、必须实现开尔文感应、并且相对于 AGND 应应在+/-50mV 范围内。

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。