This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:通过软启动实现的输出上升时间

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189311/tps62160-output-rise-time-by-soft-start

器件型号:TPS62160

您好的支持团队。

我的客户询问了我们有关输出上升时间的问题。

它们需要估算输出上升时间。

数据表屏幕截图显示输出电压上升压摆率小于25mV/us。

由于输出电流似乎没有任何影响、我认为软启动的压摆率与之相关、我对吗?

如果正确、您能告诉我压摆率的最差值吗?

如果不正确、请告诉我是什么导致压摆率发生变化。

此致、

千兆

e2e.ti.com/.../TPS62160.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    TPS62160没有专用的软启动引脚来连接外部电容器以实现输出电压压摆率。 它由内部控制、与外部组件无关。 典型值约为25mV/us。 变化应约为+/-20%。   

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nancy - San

    感谢您的回答。

    我明白了。

    谢谢。

    此致、

    千兆