This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLARUINV:栅极驱动器设计中栅极-源极上的齐纳二极管或肖特基二极管

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27527, UCC27324
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188204/tidm-solaruinv-zener-or-schottky-diodes-across-gate-source-in-gate-driver-design

器件型号:TIDM-SOLARUINV
主题中讨论的其他器件:UCC27324

大家好、我是指参考设计中的栅极驱动器、我遇到了以下两种设计:

全桥栅极驱动器(第3页、突出显示我的):

我假设突出显示的齐纳二极管用于 MOSFET 栅极的电压钳位。

下图是 MOSFET 的低侧栅极驱动器(第9页、重点介绍我的)

但是、BOM 列表中指出这些是肖特基二极管、而不是齐纳二极管、请问原因是什么? 我们何时使用哪种?

此致、

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用肖特基二极管是否与具有  双极和 MOSFET 混合输出级的 UCC27527栅极驱动器相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是建议使用的 UCC27324栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、感谢您的回答!

    只是一个后续问题、我是否知道在哪里可以找到这样的建议?或者、如果有方法知道何时使用肖特基二极管、可能更好? 因为我没有完全从 UCCx732x 数据表中了解到这一点(或者可能我错过了它、在这种情况下、您能向我指出吗?)。

    此致、谢谢。

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以阅读

    SLUA618A–2017年3月–2018年10月修订