This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575-Q1:Webench 设计中 LM5575-Q1的输出容差

Guru**** 2663195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189550/lm5575-q1-output-tolerance-for-lm5575-q1-in-webench-design

器件型号:LM5575-Q1

Webench 未计算此设计 的输出容差 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=E5C2527BDB81BD95

 是否有需要更改的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可能是因为您正在查看 IBB。

    但是、IBB 的容差与正降压的容差相同。

    如果您使用 Webench Designer 设计+15V 输出电压降压、它预测的容差应适用于您的-15V 输出电压。

    谢谢