This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:DCM 条件下仿真电流模式控制的操作方法

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189318/lm5088-operation-method-for-emulated-current-mode-control-on-dcm-condition

器件型号:LM5088

请允许我确认在轻负载或空载条件下仿真电流模式控制。

当电感器电流小于0A (等于 DCM)时、我认为 LM5088和负谷值电流无法保持直流电平、这是正确的吗?  

如果正确、DCM 上直流电平的变化如何?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi  

    我将检查采样保持计时并告知您。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi

    采样和保持 CS-CSG 电压时、CCM 和 DCM 运行模式之间没有差异。 LM5088在 SW 上升之前对 CS-CSG 电压进行采样。  

    此外、LM5088是一款非同步控制器。 电感器电流不能朝负方向流动。  

    -李家祥