This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:10nF 负载下的 VDD/HB 工作电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189457/ucc27712-q1-vdd-hb-operating-current-with-10nf-load

器件型号:UCC27712-Q1

大家好、团队、

我们的客户使用 UCC27712-Q1以170nC 驱动 IGBT。 这意味着我们的栅极驱动器在15V 时的负载为10nF。

为此、我们需要一张 VDD/HB 的附加图表、其中显示了10nF 负载下的工作电流。 我们是否有这方面的数据?

如我们的数据表中所示

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    您可以通过计算 FSW*负载电容* VDD 电压来估算 IVDD 电流。 对于100KHz 的开关频率、10nF 的电容和15V 的 VDD 电压、我得到了15mA 的电流

    此致、
    Edthan Galloway