请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27712-Q1 大家好、团队、
我们的客户使用 UCC27712-Q1以170nC 驱动 IGBT。 这意味着我们的栅极驱动器在15V 时的负载为10nF。
为此、我们需要一张 VDD/HB 的附加图表、其中显示了10nF 负载下的工作电流。 我们是否有这方面的数据?
如我们的数据表中所示

非常感谢
Josef
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我们的客户使用 UCC27712-Q1以170nC 驱动 IGBT。 这意味着我们的栅极驱动器在15V 时的负载为10nF。
为此、我们需要一张 VDD/HB 的附加图表、其中显示了10nF 负载下的工作电流。 我们是否有这方面的数据?
如我们的数据表中所示

非常感谢
Josef