This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:TPS6521815输入引脚抗尖峰脉冲时间

Guru**** 2504565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189964/tps6521815-tps6521815-input-pin-deglitch-time

器件型号:TPS6521815

大家好、我是 Taka。

我使用 PWR_EN 引脚加电。

PWR_EN 引脚具有抗尖峰脉冲电路、抗尖峰脉冲时间典型值为10ms。

最大和最小抗尖峰脉冲时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、  

    遗憾的是、我们未提供 PWR_EN 等输入信号的最小和最大抗尖峰脉冲时间规格、因为它未在生产环境中进行测试。  该输入旨在用作缓慢移动的信号(高电平或低电平一次几秒钟)、典型抗尖峰脉冲时间是用于滤除信号上任何潜在干扰的标准值。  

    此致、

    Garrett