This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:关于 TPS53626 IMON 引脚

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189349/tps53626-about-the-tps53626-imon-pin

器件型号:TPS53626

请回答以下有关 TPS53626 IMON 引脚的问题。

1、Rimon 电阻器连接到 IMON 引脚。 该常数是否与 OCP 电流值(阈值)相关?
2. IMON 引脚是否仅用于监控电流值?
3.如果未使用 IMON 引脚、Rimon 的电阻值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsumi、  

    引脚12用于 OCP。 它是 IMON 引脚的分压器。 电阻器比用于设置 V_IMON 的电流监控器增益。  

    R_OCP 从 OCP 引脚连接到 GND 以选择所需的 OCP、R_IMON 则连接在 IMON 引脚和 OCP 引脚之间。

    2.是的、IMON 引脚用作模拟电流输出监控器。  

    3、IMON 引脚仍应用于设置 OCP 的分压器。 还应将至少4700pF 的电容器从 IMON 引脚连接到 GND。  

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan Chen
    感谢你的答复。

    OCP 设置是否仅与 ROCP 相关?
    OCP 阈值是否会根据 Rimon 设置而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsumi、  

    OCP 设置仅与 R_OCP 值相关。  

    最棒的

    Ryan