This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:SYNC 输入

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190017/lm76003-sync-input

器件型号:LM76003

您好!

我们希望在同步交错操作模式(相同时钟500kHz、180°相移)下使用两(2)个构建 LM76003的降压转换器。 有关实施的一些问题:

-根据数据表、应使用100欧姆的端接电阻器。 但是、这会产生很大的功率损耗。 我们希望分别使用 CMOS 3.3V 逻辑输出或 Σ-Δ 门 LVC 逻辑系列(3.3V)来驱动同步输入。 对于终端电阻器 RTERM 的需求和尺寸、您是否有任何建议?

-我们可以使用转换器1 (LM76003)的 SW 节点、并通过逆变器将其用作第二个转换器(SYNC)输入的时钟源、而不是专用外部振荡器。

-您是否有任何使用同步输入的参考设计。

提前感谢!

此致、Andreas N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    端接电阻器仅用于防止反射等   

    您可以使用逻辑门驱动 SYNC 引脚。

    如果要使用其他器件的 SW 引脚来驱动 SYNC 引脚、您将需要

    考虑到 SW 引脚上的电压是全输入电压。  因此、您将需要  

    某种补偿分压器。  此外、您还需要在 FPWM 模式下运行主器件

    以获得用于同步信号的良好干净 SW 波形。

    谢谢