请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76003 您好!
我们希望在同步交错操作模式(相同时钟500kHz、180°相移)下使用两(2)个构建 LM76003的降压转换器。 有关实施的一些问题:
-根据数据表、应使用100欧姆的端接电阻器。 但是、这会产生很大的功率损耗。 我们希望分别使用 CMOS 3.3V 逻辑输出或 Σ-Δ 门 LVC 逻辑系列(3.3V)来驱动同步输入。 对于终端电阻器 RTERM 的需求和尺寸、您是否有任何建议?

-我们可以使用转换器1 (LM76003)的 SW 节点、并通过逆变器将其用作第二个转换器(SYNC)输入的时钟源、而不是专用外部振荡器。
-您是否有任何使用同步输入的参考设计。
提前感谢!
此致、Andreas N.